This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:向 SimpleLink CC13x2/26x2 SDK Zigbee 3.0项目添加 MT

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, TIMAC, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1108598/cc2652p-adding-mt-to-a-simplelink-cc13x2-26x2-sdk-zigbee-3-0-project

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC1352P、 TIMAC、 SysConfig

您好!

我正在关注 docs»Developing Zigbee Applications»MT Interface (verion 5.40)上的文档、以将 MT 接口添加到我们的项目中。

但是、当我运行以构建固件时、我会遇到如下错误

构建目标:"zc_genericapp_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"
调用:ARM 链接器
"c:/ti/ccs1110/ccs/tools/compiler/ti-cgt-cgt-arm_20.2.LTS / bin/armcl"-cmd_file="C:/users/trong/workspace_v11/zc_genericapp_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_cs/stack/nstate=v5=v4cmt_define -define UART_fmT_fot_c=v1=v=v40_define -cot_mt_define -cot_mT_fmt=v=v40_define -cart_np=v=v_cot_define -cart_cart_cot_cart_cart_define -cart_cart_nt=v1=v=v=v=v=v4_cart_define define=ZCL_identify --define=TIMAC_ROM_patch --define=xCUI_disable --define=MAX_STATUS_LINES=10 --define=ZSTAC_SECURITY --define=FREQ_2_4G --define=OSAL_PORT2TOP_ENTIRE=ZAC_ENTIREPL=ZAC_ENTIV=CL_ENTIREPL=CL_END-CAP=ZINCE_END-CAP=CL_END-CAP=CL_ENTIVAC=CL_END-CAP=CL_INCE=Z13VAC_END-CAP=CL_END-CAP=CL_ENABLE_APPL=CL_END-CL_END-CL_INPL=CL_END-CL_INPL=ZINPL=ZINPL=CL_END-CAP=CL_END-CAP=CL_END-CAP=ZINPL=CL_END-CAP=CL_END-CAP=CL_END-CAP=CL_INPL=CL_END-CAP=CL_END-CAP=CL_END-CAP=CL= plain_char=unsigned --diag_warning=225 --diag_warning=255 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --embedded_constants=on --unaligned_access=on --enum_type=packed --wchar_t=16 --abi=eabi=ex-ccs_cc13xx/cn/simplexctrap_traine_en_cc13xx/cn/simplexctrap_en_traine_en/sprine_en_cc13xx/cn/simplexctrap_en_traine_traine_en/sprine_en/sprine_ench_cc13xx/cn/simplexport_en_en_ctrap_en_en_en_en_en_en_cc40_en_cc_traine_ench_en_en_cc_en_en_cc_traine_ine_en_en_cc13xx/cn/simplicate_en_cc_en/simplex_ unused_section_elimination=on -o "zc_genericapp_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out""./syscfg/ti_zstack_config.obj""./syscfg/ti_devices_config.obj""./mt.application/status/mt./application/applications/mt.obj "/status/application/application/status."/content/mt./application/states"/mt./application/states"/mt./application/application/statobj "/application/states"/mt./application/application/application./states"/mt./application/statobj "/states"/mt./states"/mt././statobj "/states"/mt./application/stat././application/././.obj /./states"/mt./application/states"/mt./application/states"/mt./application/application/states"/mt. "./Common/zcl/zcl_green_power.obj""../Common/zcl_ha.obj""../Common/zcl/zcl_port.stack""../stack/Config/Mac_user_config.obj"../stack/mc/init/mcs/mcs/lobtobj "/cm/low_stack/rom./inb/obtask./inobj "/obtobt./inb/inb/mcs/stack_rom./obtask./inb/inobj。"/content/obtobtobj "/obtobt./in/inb/inb/m./obtask./obt."/content/obtobt."/content/obtobtobt./obt./obt./obtobt./inb/inb/inb/m./obt."/content/obtobt./obt."/content/obtobt."/content/obtobt./obtobt."/content/obt./obt.


未定义的首次引用
符号
------ --------
UART_CONFIG C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40/source/ti/drivers/lib/ccs/m4F/drivers_cc13x2.a
UART_COUNT C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40/source/ti/drivers/lib/ccs/m4F/drivers_cc13x2.a

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"zc_genericapp_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"

>>编译失败
Makefile:276:目标'zc_genericapp_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out'的配方失败
gmaked[1]:***[zc_genericapp_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out]错误1.
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:272:目标'all'的配方失败

****构建完成****

请帮我解决问题!!!

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Trong、

    请参阅此相关 的 E2E 主题、唯一可能需要的更改是从 UART2更改为 SysConfig 中的 UART TI 驱动程序。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我遵循了弹出指南、问题得到了解决!!!