This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:CC2651 OpenThread 支持

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1108452/cc2651p3-cc2651-openthread-support

器件型号:CC2651P3

大家好、我正在进行新设计、CC2651将是我的应用的理想选择。  查看数据表、该微控制器似乎支持 OpenThread、但我找不到任何示例项目。  我尝试导入 CC2652 CLI_FTD 项目、但无法将目标器件切换到 CC2651。  当前是否没有支持?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实计划为 CC2651提供 Thread RCP (无线电协处理器)示例--它应该在我们的下一版 CC13xx/CC26xx SDK (6.20)中提供。
    RCP 的描述如下: https://openthread.io/platforms/co-processor 

    由于 RAM 较小、CC2651将不支持 CLI_FTD。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Toby。  我想、然后我们将坚持使用 Zigbee。

    谢谢、

    Joe