This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:向 SimpleLink CC13x2/26x2 SDK Zigbee 3.0项目添加 MT

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1107235/cc2652r-adding-mt-to-a-simplelink-cc13x2-26x2-sdk-zigbee-3-0-project

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

我按照 SOP 将 MT 接口添加到  zc_genericapp  

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/docs/zigbee/html/zigbee/mt_interface.html

但 Ztool 无法与设备通信、是否有人知道缺少哪些步骤?

P.S.  

Ztool 可与 ZNP 完美配合

2.我使用了 SDK4.3,因为 SDK5.3将在 UART2上链接失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    请确保您使用的 是最新的 Z-Stack 用户指南。  您是否能够在没有警告的情况下构建项目?  我需要删除 SysConfig 中的 UART2名称和 PInMux 并将其替换为 UART 替代项、以便 Z-Tool 识别该接口。  否则、我的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 6.10版 zc_genericapp 项目的步骤会按预期工作。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Ryan、

    我遇到问题 、gp_TaskID 未定义、您知道在哪里可以找到它吗?

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    GP_TaskID

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 CCS 中执行文件搜索以在项目中找到此文本、如下所示针对 SDK v6.10 zc_genericapp:

    它在 cgp_stub.h 和 gp_common.h 中均定义为外部字节、您可以在 Project Properties -> Build -> Arm Compiler -> Include Options 中检查搜索路径。  如果这导致了当前问题,您还可以禁用 MT GP 命令。

    此致、
    Ryan