This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:ZigBee-subghz 和 TI 传感器到云

Guru**** 2977730 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1106326/cc1352p7-zigbee-subghz-and-ti-sensor-to-cloud

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、 Z-STACK

大家好、  

我的客户已通过 TI 2.4G 射频 SOC 构建 ZigBee 网关和模块。

Zigbee 3.0支持2.4G、868MHz 和919 MHz。

他们想知道是否可以将 ZigBee-subghz 添加到 他们的 ZigBee 网关中。  

请帮助提供以下方面的意见:

如果 TI ZigbeeRegisteredLinuxRegistered网关到云主机解决方案支持 低于1GHz,它是否正在使用 TI 15.4堆栈?

(https://www.ti.com/tool/SENSOR-TO-CLOUD)

2. TI  是否会很快支持 ZigBee-subghz?

谢谢。