Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
我有自己的 Zed 和我们自己的 ZR。 我有 TI ZR (CC2652 LaunchPad)和 TI ZC、这是一种在使用 CC2652 LaunchPad 作为 ZNP 的 x86 PC 上运行的 TI Z-Stack Linux Gateway。
通过 TI ZR 到 ZC 测试我们自己的 ZED Join 已成功。 要允许加入、我可以通过按 ZR BTN-1来启动调试(案例1)或从 ZC 启动允许加入。
当我开始允许从我们自己的 ZR 加入时、通过我们自己的 ZR 到 ZC 测试我们自己的 ZED 失败。 (案例2)
但是、当我开始 允许从 ZC 加入时、通过我们自己的 ZR 到 ZC 来测试自己的 ZED 就会变得正常。 (案例3)
在案例1和案例3中、我发现 ZR 和 ZC 的关联许可位都为 true。 但 案例2中只有 ZR 的关联许可位为 true。
附件 20220527_417_ZED_ZR_passed.zip 用于案例1、 20220527_337_ZED_ZR_failed.zip 用于案例2。
我的问题是:
1.在 TI ZR 中启动调试步骤似乎已设置允许加入、而不是为自己设置、而是为所有器件设置。 SDK 示例和相关规范中的源代码在哪里?
2.对于 ZED 要加入,是否需要为路径上的所有设备(>ZR >ZR >... > ZC)? 相关规范在哪里?
e2e.ti.com/.../20220527_5F00_417_5F00_ZED_5F00_ZR_5F00_passed.zipe2e.ti.com/.../20220527_5F00_337_5F00_ZED_5F00_ZR_5F00_failed.zip
此致、
Peter。