This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1103526/cc1352p-cc1352p

大家好、
我已经在 CC1352P-4上的"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29"中尝试过 DMM 示例代码、例如"DMM_Zr_light_remote_display_oad_app"


我需要用户手动安装 ZigBee panId。 他们将通过智能手机的蓝牙连接到 CC1352P-4、用户输入新的 panId、按 SAVE、因此它将位于外部闪存(MX25R8035FZUIL0闪存)中。


因此、我将在每次 CC1352启动时从外部闪存调用新的 panId、而不是使用默认的"ZDAPP_CONFIG_PAN_ID"。


我认为它也与内部闪存相关。
所以、请给我解决这个问题的建议。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    器件的 Zigbee Pan ID 可在运行时进行更改、这可通过使用 Zstack_sysConfigWriteReq_t has _panID 和 panID 参数调用 Zstackapi_sysConfigWriteReq 来实现。  有关示例、请参阅《Z-Stack 用户指南》或 zcl_sampleapps_ui.c 的 uiActionProcessConfigurePanId 函数。

    无需外部闪存即可完成此操作。  支持 DMM OAD 的项目使用外部闪存来存储出厂映像和下载映像。  此外、一旦器件进入 Zigbee 网络、就无法更改 Pan ID。  器件必须离开其现有网络并执行出厂重置(即删除 NV 信息)以更改其 Pan ID。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、

    我将作为 您的指令尝试、 并在稍后更新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    "Zstackapi_sysConfigWriteReq"可帮助我了解一些内容。 虽然仍有一些问题,但我会逐步处理。

    再次感谢你。