This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:关于:[常见问题解答] CC13x2、CC26x2修订版 E 和 SDK 版本兼容性

Guru**** 2984340 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1105278/launchxl-cc1352r1-regarding-faq-cc13x2-cc26x2-revision-e-and-sdk-version-compatibility

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好!  

此处的常见问题解答(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/767777/faq-cc13x2-cc26x2-revision-e-and-sdk-version-compatibility)指出、"修订版 C 芯片将仅与 SDK v2.30.00.xx 和更早版本兼容"。

但是、如果您转到可用的 SIMPLELINK-CC13XX 下载页面(www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK)并查看所有以前可用的下载、则 v2.3版本不可用。 最早的版本是 v2.4、它仍然与修订版 C 芯片不兼容。 这个较旧版本的 v2.3是否可以在某个位置下载?

谢谢、

-Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、旧版 SDK v2.3不可公开下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    YK 正确、   自生产后版本 E 以来不再提供用于预量产版本 C 芯片的 SIMPLELINK-CC13X2-SDK v2.3、而 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 自2019年起提供。  建议任何客户立即为其版本 E 的对应产品更换剩余的版本 C 器件。

    此致、
    Ryan