This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:IR 发送器终端设备的 ZigBee 集群是什么?

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1099496/launchxl-cc26x2r1-what-zigbee-cluster-for-an-ir-transmitter-end-device

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我想构建一个 ZigBee 终端器件、通过红外发送传入数据。

我应该选择什么 ZigBee 集群?

我看到过一个类似的项目、它使用 了 ZCL_CLUSTER_ID_General_multistate_value_basic。 此群集在 syscfg/"optional clusters"(zed_SampleApp)中不可用。 我可以如何使用它?

谢谢、

Frithjof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用 zcl_generalapp 示例并使用自定义群集/属性来实现此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注 zcl_generalapp。 至少我成功注册了 MultistateValue。