This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 绑定是否需要重置?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1104832/does-bind-require-a-reset

主题中讨论的其他器件:CC2652P

您好!

当设备加入网络时、我将绑定地址发送到 HVAC 群集。 如果我拔下转换器并将其插回、则可以正常工作。 每次我移动智能恒温器时、我都会得到移动值。

但是、如果我在不拔下加密狗的情况下保留加密狗、我将无法收到手动移动、直到我重新启动它。

这是否是 BIND 命令的正确工作方式?

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    ZigBee 绑定不需要重新启动。  您能否提供有关绑定请求的更多详细信息?  您是否有监听器和网关日志来进一步了解器件的行为?  您是否能够调试 CC2652P (基于先前帖子的假设)以确定器件状态和绑定请求?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法设置监听器、但我可以提供绑定信息。

    硬件:CC2652P 和 Danfoss 恒温器。

    绑定数据:

    • 网络地址:要绑定的器件的 NA (恒温器)
    • IEEE 地址:要绑定的器件(恒温器)的 IEEE 地址
    • 集群:0x0201。

    如果您需要任何其他信息、我可以尝试提供这些信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对于 Zstackapi_ZdoBindReq()来说是不够的信息。  假设您正在向恒温器发送绑定请求、并且 它是绑定源 、而您的加密狗是目标、因为恒温器正在向加密狗发送命令。  不幸的是,这不足以充分确定正在发生的情况。  我无法描述如何检测到转换器复位以指示恒温器开始发送数据。  更可能是数据在绑定后由恒温  器立即发送、因此您需要调试 zstackmsg_CmdIDs_AF_INGING_MSG_IND 以确定加密狗为何不会进一步处理数据包。   然后、您可以了解复位为何会产生影响。  TI 的示例(例如温度传感器和恒温器)未显示此行为。

    此致、
    Ryan