This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:绑定目标方或发起方

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1111861/cc2530-binding-target-or-initiator

器件型号:CC2530

你(们)好 如何定义设备是成为 F&B 目标、发起方还是两者? 或者、它是自动的、我所要做的就是设置 BDB_试运行 模式_查找_绑定调试模式? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ra、

    F&B 启动器/目标取决于设备上注册的端点支持的特定 ZCL 集群。   使用  BDB_TUSCING_MODE_Finding_Binding 时、会自动确定和执行此操作。  您可以查看由 Bdb_FindingAndBinding.c 内的 F&B 启用的1/2型群集

    此致、
    Ryan