This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:具有 Zigbee dotdot 应用层的 OpenThread

Guru**** 2582625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2652P, CC1352P, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1110145/cc1352p-openthread-with-zigbee-dotdot-application-layer

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2652RBCC2652PCC2652R

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

您能否向我推荐一种方法、让我如何将基于 CC1352的 OpenThread 设备与 Alexa 和 Google Assistant 集成? 到目前为止、我的研究让我在 应用层中使用 Zigbee dotdot。 如果您能为我提供 建议、我将不胜感激、例如 OpenThread 恒温器示例、它可以通过 Alexa 或 Google 帮助控制恒温器。

此致、

Danilo