This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:基于 Z-Stack 3.0.2项目 CC2530DB 构建 SampleTemperatureSensor

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1109881/cc2531-build-a-sampletemperaturesensor-based-on-z-stack-3-0-2-project-cc2530db

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: CC2538、 Z-stack

您好!

我们需要  在 CC2531上构建 ZED SampleTemperatureSensor、但我们在文件夹中仅找到 CC2530DB 和 CC2538  

\Z-Stack 3.0.2\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleTemperatureSensor

我认为 HW 引脚定义可能与 CC2531不同、  要为   CC2531构建 SampleTemperatureSensor endDeviceEB 还需要做什么其他更改?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您只需要正确设置 IO 引脚、它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 YK 所述、您可以参考 Components/hal/target/CC3530USB 和 board.c/h 以进行必要的更改。  您还可以查看已具有 CC2531配置的 GenericApp 和 ZNP 项目。  请注意、示例应用使用 SmartRF05EB 硬件与 LED、按钮和 LCD 进行交互。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我参考 CC2531 ZNP 以修改必要的更改、并将输出格式修改为 Intel 扩展格式以生成十六进制文件。

    使用闪存编程器将映像刷写到 CC2531、但无法启动

    看起来输出文件不包含 SBL、不是我的更改导致的。

    您是否知道如何为 SampleTemperatureSensor (即使对于 CC2530DB)生成正常图像 ,或者我是否应该更改为此示例的另一个下载工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在 IAR EW8051 v10.20中构建和调试 SampleTemperatureSensor 项目、并且 在测试设置功能时不要添加 SBL。

    此致、
    Ryan