This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于灯泡强度控制的仪表组

Guru**** 2972820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1110879/cluster-for-light-bulb-intensity-control

您好!

我有一个 Tradfri IKEA Light 灯泡1000LM E27、其强度可控。 我想问一下我可以通过 AF_DATA_REQUEST 和 Z-Tool 使用什么仪表组来控制灯泡的强度。 首先、我知道它应该是0x0300、但我不确定。 我将0xC3作为返回值、如果我没有错、则意味着"不支持的群集"。

其他信息:可以很好、平稳地控制开/关(群集0x0006)

<TX>12:16:56.43 COM4 AF_DATA_REQUEST (0x2401) (MOVE TO SATURATION COMMAND)
    DstAddr: 0xCC39
    DestEndpoint: 0x01
    SrcEndpoint: 0x01
    ClusterID: 0x0300
    TransID: 0x00
    Options: 0x00
    Radius: 0x1E
    Len: 0x06
    Data: ...... (0x01, 0x01, 0x03, 0x10, 0x00, 0x01)

<RX>12:16:56.44 COM4 AF_DATA_REQUEST_SRSP (0x6401)
    Status: afStatus_SUCCESS (0x0)

<RX>12:16:56.45 COM4 AF_DATA_CONFIRM (0x4480)
    Status: afStatus_SUCCESS (0x0)
    Endpoint: 0x01
    TransID: 0x00

<RX>12:16:56.46 COM4 ZDO_SRC_RTG_IND (0x45C4)
    DstAddr: 0xCC39
    Relay Count: 0x00
    Relay List

<RX>12:16:56.51 COM4 AF_INCOMING_MSG (0x4481)
    GroupID: 0x0000
    ClusterID: 0x0300
    SrcAddr: 0xCC39
    SrcEndpoint: 0x01
    DstEndpoint: 0x01
    WasBroadcast: 0x00
    LinkQuality: 0x24
    SecurityUse: 0x00
    Timestamp: 0x001E7203
    TransSeqNumber: 0x00
    Len: 0x05
    Data: ..... (0x08, 0x01, 0x0B, 0x03, 0xC3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZCL 集群 ID 0x0300是颜色控制集群。 是否确定设备支持此类群集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否组合了0x0008来控制灯泡的强度?

    不可以、不确定器件是否支持它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:使用仪表组0x0008、我可以控制灯泡的强度。 我把这两个组错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该使用群集 ID 0x0008、它是级别控制群集。