This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2562P:Philips Hue Light 灯泡 simple_Desc 奇怪的答案

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1110773/cc2562p-philips-hue-light-bulb-simple_desc-strange-answer

您好!

我有一个 Philips Hue Light 灯泡、我将其与 ZigBee 网络配对、但当我发送 ZDO_SIMPLE DESC_REQ 时、我会得到十进制值为129的 State_change_IND、而不是器件 ID。 对这种行为的原因有什么可能的答案?

硬件:

  • 飞利浦色调灯泡。
  • CC2562P SonOff 软件狗

固件:

  • ZStack 3.X.0

Packet: ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND
        A)Network Address: a781
        A)IEEE Address: 0178814ba302b
fe 1 65 4 0 60
Packet: ZDO_SIMPLE_DESC_REQ_SRSP
        A)Status: SUCCESS
fe 3 45 c0 81 a7 83 23
Packet: ZDO_STATE_CHANGE_IND
        State: 129

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备似乎未成功加入网络。 我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。