This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:ZStack 是否支持 Zigbee 规范中的电源协商功能?

Guru**** 2589430 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1110377/cc1352p-does-zstack-support-the-power-negotiation-feature-in-zigbee-specification

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

ZigBee R22规范在第3.5.11章中提到了一个名为"电源协商"的功能、CC13x2 ZStack 是否支持此功能?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、当前 Z-Stack 不支持这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    YK 正确。  TI 尚未继续向 Z-Stack 添加此可选功能。

    两个设备可以协商比设备正常工作功率更低的功率级别。 这被认为是一种“好邻居”策略,可以将传输噪声降低到两个设备通信所必需的范围之外。 电源协商是器件可选择实现的可选功能

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。 我的客户从 Silabs 听说、他们即将推出的 Zigbee Sub1g 堆栈将支持此功能、我们是否计划在未来提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经和研发部门交谈过、我们似乎还将在 Sub-GHz 堆栈中添加类似的功能。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    BR、

    水阳