This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:ZDO_EXT_NWK_INFO - SRSP 格式-文档不正确(Z-Stack 监控和测试 API、SWRA198版本1.178)

Guru**** 2588035 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1125076/cc2531-zdo_ext_nwk_info---srsp-format---documentation-not-correct-z-stack-monitor-and-test-api-swra198-revision-1-178

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

团队、

我正在使用  Z-Stack 监控和测试 API 中记录的函数 ZDO_EXT_NWK_INFO。 我得到以下答案:

fe186550 000009 1a1a 0000 ddddddddabababab 0000000000000000 0b 2f

1a1a 是我的 PAN ID (2个字节)

父地址0000

扩展 PAN ID  ddddddabababab

扩展父地址 000000000000

通道为0b (11)

在 PAN ID 之前、文档会告知存在2个字节的短地址。 但有3个字节。 请说明这3个字节是什么? 我的短地址现在是0000 (什么是09?) 还是0009、请输入00的第一个字节?

UTIL_GET_DEVICE_INFO 命令 告诉我一个简短的0000地址-对于协调器来说是正确的。

本文档(第106/162页)中的表格不正确、因为它只列出23个字节、但是消息有24个字节(长度为十六进制18)。

 此 Z-Stack 监控和测试 API 文档是否有任何新的 PDF? 当前版本(SWRA198版本1.178)似乎已过时。

谢谢+此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    0x09为 devState (DEV_ZB_COord)。  通过从 ZNP 代码中查看 ZDO_EXT_NWK_INFO 案例、可以进一步验证这一点。    Z-Stack 监视器和测试 API 中缺少此属性 、因此 我很感激此通知、以便我们可以在文档中解决此错误。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我之所以考虑这一点、是因为 UTIL_GET_DEVICE_INFO 也会报告0x.09。 因此地址为0x0000、DEV 状态为0x09。