This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:对 ZigBee 和 PN CC2651P3有疑问

Guru**** 2893970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1123872/cc2651p3-doubts-about-zigbee-and-the-pn-cc2651p3

器件型号:CC2651P3

您好!  

我正在搜索与 Arm Cortex 集成的 BLE 和 ZigBee 芯片、并找到了提到的此 PN。  

我想在项目中使用此 PN、但在数据表中、我有未回答的问题。

1 -在数据表中、显示了射频传输的功率抑制、但不区分使用 BLE 或 ZigBee 之间的差异、在这方面有什么区别? 使用 ZigBee 时、电源抑制将低于 BLE 模式?  

2 -此 PN 是否支持引导加载程序? 我以前从未使用过 TI 的 IC、现在我使用的是微芯片、有一个插件可帮助开发人员在 MPLAB 上设置引导加载程序、TI 是否有类似的功能? 此外、如果 PN 支持引导加载程序、我们可以使用 OTA?

3 -关于从睡眠模式唤醒并通过 ZigBee 发送消息的时间、IC 使用 ZigBee 发送射频消息的最短时间是多少? 它有一段时间连接到网络。

4 - IC 可以使用 ZigBee 发送的封装大小有多大?

5 - 0dB 的射频范围是多少、多少米?

为您的答案而晕倒。

此致、

Felipe Giroldo