This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:在 CPU 断电期间是否需要 TS3USB31的 USB DP/DM 引脚保护?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, TS3USB31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1122197/cc2531-is-it-needed-usb-dp-dm-pin-protection-w-ts3usb31-during-cpu-power-down

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: TS3USB31

大家好、TI 支持团队。

我在之前的帖子中已经询问过此问题、但我想再次询问您。

我们担心、即使 CPU 断电、USB 信号电压也会添加到 CC2531 DP/DM 引脚。

我们的系统由机械开关通电、因此会出现 USB 已连接但 CPU 已断电的状态。

我想在 USB 主机未检测到此 CC2531系统等 USB 外设的 DP 上拉电压期间、似乎可以。

我的理解是 、在 CC2531系统上电后、USB 主机开始驱动 DP DM 线路连接。

          USB 已连接、VBUS 上升至5V。                 CPU Vdd3.0V 在开关打开前处于断电状态。

但是、为了保护 CPU 引脚过压、我想添加 TS3USB31 USB

用于 CPU 保护的总线开关。

您能告诉我这件事是否需要这项措施?

我想这种对策过于复杂

您认为这个问题有多大?

非常感谢您的帮助。

此致、

Yoshiaki Maehara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maehara - San、

    该器件的专家即将休假、下周将回来、因此他可能对您的设计有更多见解。  

    我有几点意见。 如果我在旧帖子中正确理解了您的问题、CC2531器件可以在不损坏它的情况下进行插入操作。 我得出结论的原因是数据表中的"应用信息"描述、其中讨论了器件仍然插入 USB 线路、但可以通过控制 DP 线路中的上拉电阻器来断开连接的情况。

    但是、如果您的产品处于可能存在非常恶劣电气噪声的环境中、则使用保护开关会断开数据线(DP/DM)、因此更安全。 但是、如果您还需要保护 VBUS 电压线路、则必须设计具有电源线路保护功能的电源部分。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Desouza-San、

    非常感谢您的热情回复。

    我还反复阅读 CC2531数据表、这是您所指出的解释。

    但遗憾的是、我想它描述了 USB 连接和 CPU 工作时的情况、以及如何通过 GPIO 从控制1.5k 上拉电阻器的主机上断开 USB。

    它可能会描述 CPU 的通电情况、对吧?  也许我的英语解释不好。

    因此、我重新绘制了我们系统的方框图。

    该系统运行如下所示、

    1.当 USB 刚刚连接时,锂聚合物电池将继续充电。(系统已关机)

    然后、打开开关、系统中包含 CC2531将正常工作。
    (1.5kΩ Ω 上拉电阻器也上电、然后 USB 主机连接到 CC2531)


    3.如果 USB 已断开连接,Lipo 电池将为系统供电。

    在1.条件下、尽管 IC 断电、但仍连接了 CC2531 DP 和 DM 引脚。

    如图所示、我们将使用 D102 IP4220CZ6添加 USB 数据线和 VBUS Serge 保护。

    (笑声)

    BTW、在 TI SWRU191F 技术手册中、CC2531 DP PM 引脚连接到 USB PHY 电路。

    我想它可能包含驱动器和接收器电路、因此它将不同于其他 GPIO 绝对输入电压。 (当 CC2531断电时、禁止超过0.3V)

    如果它类似于 RS485 PHY IC、我想即使某些断电节点与信号连接繁忙、也不会损坏它。

    我的理解是否正确?

    如果可以、 您能否向我展示 USB PHY 原理图和电气规格?

    CC2531 GPIO 的电气规范

    图:一些 USB 2.0 PHY 原理图

    很抱歉、英语和解释不好。

    如果 USB PHY 在这种情况下足够强大、我想废除 TS3USB31。

    无论如何,我想等待专家休假回来。

    非常感谢大家的一贯支持。

    我想等待您的额外帮助。

    此致、

    Yoshiaki Maehara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、desouza-San 和其他 TI 支持团队。

    不幸的是、我直到现在还没有获得额外的建议。

    有人能帮我解决这个问题吗?

    此致、

    Yoshiaki Maehara