This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:如何配置 Z-STACK 中的电源以放大 CC2538-CC2592EMK 输出功率?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, CC2592, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1124321/cc2538-cc2592emk-how-to-configure-power-in-z-stack-to-amplify-cc2538-cc2592emk-output-power

器件型号:CC2538-CC2592EMK
主题中讨论的其他器件:CC2538Z-stackCC2592CC2590

我想放大原始 CC2538输出功率、因此我购买了 CC2538-CC2592。

我下载原始代码并测试输出功率、它仅为-94--95dBm RSSI。

我使用了 Z-stack 3.0.1。 是否有任何代码可用于配置输出功率? 我想将 CC2538-CC2592的输出功率设置为尽可能大。 该模块说它可以将输出功率设置为22dbm、我认为它可以在70-100米的线路中传输功率。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在  Z-Stack 3.0.2中定义 HAL_PA_LNA_CC2592、则默认的 TX 功率设置为22dbm。 您可以参阅 e2e.ti.com/.../3970836中的讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 Z-stack 3.0.1、它是否起作用?

    此外、它是在哪里定义的?

    它是在 hal_board_cfg.h 中吗?

    我找到了类似的代码

    define xHAL_PA_LNA
    define xHAL_PA_LNA_CC2590
    define xHAL_PA_LNA_CC2592

    我能否在 下面添加'#define HAL_PA_LNA_CC2592'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以在 hal_board_cfg.h 中定义它 对于 ZNP 项目、您还需要在 第21期已知问题和修复 E2E 帖子中进行补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 ZNP 项目?

    我只想使用 generic_app 并将器件设置为控制器和终端器件。它是否与 ZNP 项目相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    generic_app 正常。 ZNP 表示 Zigbee 网络处理器、它需要另一个主机 MCU 来配置 ZNP、使其充当 Zigbee 协调器、路由器或终端设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次进行了测试、这次 CC2538-CC2592比 CC2538大约15dbm、这种合理的放大效果是不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是合理的。