This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:ZigBee 智能能源

Guru**** 2958530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1122243/launchxl-cc26x2r1-zigbee-smart-energy

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我正在尝试了解 Zigbee SE、但信息很少、因此 我想问几个问题:

我看到 cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29中有 zcl_se.c/.h 文件。 这是否意味着我可以在 ZigBee 3中实现智能能源?

  如果不是、

2.是否有方法实现 Zigbee SE? ZigBee 3是否可以。

Zigbee 3中是否有类似于智能能源的东西(监控、控制和自动化电力和其他实用程序的输送和消耗)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zcl_se.c 和 zcl_se.h 提供与智能能源相关的集群命令和 API。 您可以在 Zigbee 3.0网络中添加和使用智能能源相关的仪表组、但它不符合标准智能能源配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它是否符合 Zigbee 3、HA 和 ZLL 标准?

    还有一个实施指南吗? 除了启用 zcl 文件并在_data.c 文件中添加群集之外?

    zcl 文件是否具有与 SE 配置文件相同的功能? 例如、我是否能够监控 网络中设备的耗电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 zcl_se.c 和 zcl_se.h 来兼容 Zigbee 3和 HA 没问题。

    没有在 cc26xx SDK 上实现 SE 配置文件的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!!!