This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有相同网络密钥的网络。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1121632/networks-with-same-network-key

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

如果两个关闭网络具有相同的网络密钥(如设备加入另一个网络时可能发生的情况),是否存在问题?或者不会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    设备 关联和数据包处理基于 Pan ID 过滤、因此尽管不建议出于安全目的、但在同一信道上使用同一网络密钥的两个附近网络不应成为问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan。

    我想 Z-Stack 有某种类型的 PAN-ID 冲突算法。 我不能让两个近距离网络设备具有相同的 PAN-ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      《Z-Stack 用户指南》的"pan-id-conflict "部分对此进行了介绍。

    此致、
    Ryan