This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何在 SDK 6.20中设置 macSrcShortAddrList 和#39;s 和 macSrcExtAddrList 和#39;s 地址条目大小?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1121005/cc2652p-how-to-set-macsrcshortaddrlist-s-and-macsrcextaddrlist-s-address-entry-size-in-sdk-6-20

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

据说 SDK 6.20将解决 MAC-Source-Pending 地址表限制为5的问题。 但在 SDK 6.20中 、macSrcShortAddrList 和 macSrcExtAddrList 仍为5。 如何更改  MAC-Source-Pending 表的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    我认为 此事的调查已被错过、请允许我有更多的时间与软件开发团队联系并与您联系。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到 CCS Resource Explorer 安装了 SDK 6.20。 II 只能从 TI 网站下载。 您能否检查何时可以从 CCS Resource Explorer 安装 SDK 6.20?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    它已在 TIREx 中更新 、并可从我的 CCS v12 Resource Explorer 中看到。   如果问题从您的结尾继续存在、您能否在 Code Composer Studio 论坛中启动一个线程?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    此功能请求的用途是什么?  它对您的最终产品运行是否至关重要、或者您是否正在尝试测试堆栈的边界?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当活动终端设备大于5时、我希望坐标不向活动终端设备发送空 MAC 数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用一个坐标和6个以上的终端设备创建条件、并且终端设备处于活动状态(每秒轮询数据)。 和坐标通过单播将任何应用数据包发送到每个终端设备。 您可以看到坐标将向第6个终端设备发送一个 No-data-MAC-packet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已了解 Aries、但在后端错过了此功能、 并且在 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.40之前无法寻址。  我对混乱和拖延表示歉意。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以看到它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果很难完全解决这个问题、只需增加源地址列表的大小即可被接受。 CC26xx 的硬件可支持32个拉电流-待处理表、CC26x2具有80KB RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接向软件开发团队提交了一个 TT、其中包含您的反馈。

    此致、
    Ryan