This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:如何通过 Z 工具控制 RGBW 光源

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1121004/cc2531-how-to-control-rgbw-light-from-the-z-tool

器件型号:CC2531

您好!

  Zigbee RGBW 模块的 I 初学者  

  如何通过 Z 工具控制 RGBW 光,我在网络中添加了 RGBW 模块 ,但我不知道如何提供输入

  和参数、 以 z 工具控制 RGBW 光。

  请帮助我控制 RGBW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要请求活动 光端点并请求每个活动光端点的简单描述符、以了解光源器件支持的 ZCL 集群。 然后、您可以发送 ZCL 命令以对其进行相应控制。 有关用于控制光源器件的 ZCL 命令、请参阅 ZCL 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢陈慧琳的回复。

    我对每个活动端点都有简单的描述、但我需要如何在 AF 数据请求中提供输入参数 以控制 RGBW Light

    我得到了以下数据、

    12:40:27.02 COM20 ZDO_ACTIVE_EP_RSP (0x4585)
    SrcAddr:0x0B2F
    状态:ZDP_SUCCESS (0x0)
    NWKADDR:0x0B2F
    ActiveEPCount:0x02
    ActiveEPList:. (0x0B、0x0D)

     0x0B 的 ZDO_SIMPLE_DESC_RSP

    12:41:07.5 COM20 ZDO_SIMPLE_DESC_RSP (0x4584)
    SrcAddr:0x0B2F
    状态:ZDP_SUCCESS (0x0)
    NWKADDR:0x0B2F
    长度:0x16
    端点:0x0B
    ProfileID:0xC05E
    DeviceID:0x0210
    设备版本:2 (0x2)
    NumInClusters:0x07
    InClusterList:0x0000、0x0003、0x0004、0x0005、0x0006、 0x0008、0x0300
    NumOutClusters:0x00
    OutClusterList

     0x0D 的 ZDO_SIMPLE_DESC_RSP

    12:42:14.07 COM20 ZDO_SIMPLE_DESC_RSP (0x4584)
    SrcAddr:0x0B2F
    状态:ZDP_SUCCESS (0x0)
    NWKADDR:0x0B2F
    Len:0x0C
    端点:0x0D
    ProfileID:0xC05E
    DeviceID:0x0210
    设备版本:2 (0x2)
    NumInClusters:0x01
    InClusterList:0x1000
    NumOutClusters:0x01
    OutClusterList:0x1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须参考 ZCL 规范 来编写 AF 数据请求有效载荷以发送 ZCL 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送了有效载荷值、但无法控制 RGBW 光、请定义有效载荷值和描述

    02:01:45.73 COM20 AF_DATA_REQUEST (0x2401)
    DstAddr:0x0B2F
    DestEndpoint:0x0B
    SrcEndpoint:0x01
    clusterid:0x0300
    TransID:0x01
    选项:0x02
    半径:0x07
    长度:0x10
    数据:...... 财政年度 (0x00、0x11、0x11、0x11、0x11、 0x11、0x46、0x59、0x01、0x01、 0x01、0x01、0x01、0x01、0x01、 0x01)

    02:01:45.75 COM20 AF_DATA_Request_SRSP (0x6401)
    状态:afStatus_Success (0x0)

    02:01:46.37 COM20 AF_DATA_CONFIRM (0x4480)
    状态:afStatus_NO_route (0xCD)
    端点:0x01
    TransID:0x01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    消息似乎无法传送到光设备。 我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    在 ZDO_SIMPLE DESC_REQ 和 AF_DATA_REQUEST 之间、RGBW  光源已从 ZC 断开或断电、或 ZC 本身已出厂复位或作为邻居移除了光源。  因此、您应该尝试在这些设备之间重新建立连接。  我还建议使用 监听器器件 和已知 的 RGBW 光控制接口来进一步了解应发送的数据包的结构。  您还可以联系 RGBW 光源的制造商、以便他们能够分享有关预期命令/控制的见解

    此致、
    Ryan