This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (CC2562P) 2允许在设备加入后加入。

Guru**** 2959210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1120719/cc2562p-2-permit-join-after-device-joins

您好!

在设备加入后、我发送超时为0秒的允许加入、但收到超时为180秒的2个允许加入、这有什么原因?

网络密钥:0xAABBCCDDEEFF00112233445566778899

e2e.ti.com/.../2-permit-join.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    加入设备将在加入后立即广播许可证加入请求、获取 NWK/TC 密钥并在网络上发布自己。  然后、邻居将根据 RADIUS 允许的方式重新广播数据包。  作为第三方设备、它可能还具有自己的允许加入应用程序行为。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过串行方式将 ZDO_permit_join_Req 数据包发送为零。 是否有办法关闭网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是正确的 API、并且可以选择在 收到 ZDO_permit_join_IND 时执行此操作。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不能执行的。否则当我单击打开网络时、它会立即关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您的主机应用程序需要进行修改以满足您的需求。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至不认为我通过 Serial 获得了加入许可、因此我必须找到解决此问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过在关闭网络之前等待10秒来修复了这一问题。 在关闭许可证之前等待广播的所有许可证加入。