This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:作为"Matter & quot;器件运行的平均功耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1120689/cc2652r7-the-average-power-consumption-running-as-matter-device

器件型号:CC2652R7

大家好、

我的客户正在研究如何适应电池应用中的“Matter”。 他们 想知道 CC2652R7作为“Matter”设备运行时的平均功耗。

您能否共享一些数据?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我们将重点介绍功能、然后将介绍低功耗。

    我已经根据802.15.4的2.4GHz PHY 的现有数据进行了一些示例估算/计算--请参阅下面的内容。

    请注意,需要进一步调查和具体用例,以便更准确地估计----您能否(在较高的层面)分享电池供电应用在 Matter 上的用例是什么?

    下面是一个假设用例的估算值。

     

    使用估算/计算(来自基于 Zigbee 的 AppNote swra625)、对于光开关应用、我们可以估算以下值:

    • 每次轮询的电荷(5dBm):   6100uA * 0.0063sec = 38.43uA 秒
    • 每次切换的电荷(5dBm):  6500uA * 0.0085秒= 55.25uA 秒
    • 电流休眠:   0.766uA

    假设每天进行5秒轮询和20次切换:

    • 17280 * 38.43  +   20 * 55.25  +   0.766 *(86400 - 17280* 0.0063 - 20* 0.0085)       =     731000 uA 秒
    • 731000  / 86400   =   8.46uA  

     

    谢谢、
    Toby