This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:在 HA 网络中协调器断电后、不能接收数据

Guru**** 2960160 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1120175/cc2531-don-t-receive-data-after-the-coordinator-power-loss-in-ha-network

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

嗨、大家好

我有疑问  

协调器脱机后(断电)。 接通电源后、终端设备不会自动连接网络。

我知道终端设备仍在网络中、但我不再从终端设备接收数据。

我正在使用版本(Z-stack 3.0.2)项目 ZNP。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前无法发送数据包、因为我没有足够的工具。

    我的问题是、当调度程序在电源恢复后突然断电时、子设备不再发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该怎么做才能使终端设备返回数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当协调器返回时、您可能需要等待一段时间才能重新加入睡眠的终端设备。 如果设备重新加入、您应该会看到设备通知。 之后、您的器件应该能够再次进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要提交任何设备重新加入的请求,或者是否是以前的绑定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指定您正在使用的器件? 第三方器件还是您自己的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该协调器由几条命令行在 Z-tool 2.0基础上构建  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说问您的终端设备是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 SONOFF 的门传感器(ZB-DS01)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想商用车门传感器应该有自己的重新加入计时器。 您必须等待并查看设备通知才能与其通信。 要进行绑定、我认为您不需要再次使用重新加入案例进行绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了我的协调员的答复:
    串行响应:FE 06 41 80 00 02 00 02 07 02 C2
    我检查了这些文档、看起来协调器已重置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我在 Ztool 上运行哪些命令来构建完整的协调器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 https://sunmaysky.blogspot.com/2017/02/use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khang、

    我建议您使用更多硬件、以便您可以设置监听器。  您也可以联系 Sonoff、了解有关其车门传感器重新加入程序的更完整说明。  您应该确认您的 ZNP 项目已定义 NV_INIT/NV_RESTORE、并保留复位后它继续运行的同一网络。  您可以尝试向 ZED 发送良性 ZDO 消息(如 ZDO_NWK_ADDR_REQ/ZDO_IEEE_ADDR_REQ)以检查 SRSP 和*。  但是、请注意、根据 ZED 轮询速率和 ZNPR 的 Nwk_INDIRECT_MSG_TIMEOUT 值、这些可能会在通过网络发送之前超时

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 YiKai 和 Ryan 的帮助。

    我通过基于sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to- set-up.html 的协调器构建重置解决了我的问题

    然后我重新启动标志 APP_CNF_BDB_START_TUSING:网络转向。 这有助于我将终端设备重新连接到网络。

    我发送了 CMD:AF 寄存器并向其添加了必要的集群、这有助于我恢复数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一些关于使用 Wireshark 最新版本监听 ZigBee 网络的参考吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 [常见问题解答] Zigbee 数据包监听解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、SimpleLink 监听器固件和数据包监听器2软件仅可与 Wireshark v3.0.x 配合使用

    此致、
    Ryan