This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:器件正常运行一段时间、然后 SFD 变为高电平、永不复位。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1117386/cc2520-device-runs-fine-for-awhile-then-sfd-goes-high-and-never-resets

器件型号:CC2520

我看到一种情况、即 SFD 在工作(从时间服务器接收数据包) 20-30秒后变为高电平并保持高电平。   

有什么想法可以导致这种情况?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  

    我将对此进行研究、并将很快返回。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查异常寄存器以查看设置的任何标志。

    此外、是否可以提取并共享代码的代码 TX 和 RX 部分?

    谢谢