This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:通过 MT 接口发送 AF 数据请求

Guru**** 2955710 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1119530/launchxl-cc26x2r1-send-af-data-request-through-mt-interface

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我想从 ZC 向 ZR 发送命令、但我想通过 MT_AfDataRequest 发送命令、以便在使用的应用程序中查看请求命令。 但我不知道如何使用  MT_AfDataRequest 具有的 pBuf 参数。

有人能解释一下我如何使它正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    监视和测试 API AF_DATA_REQUEST 显示 用于形成缓冲区的属性。或者、如果 与主机接口相比、直接在器件上使用 Z-Stack API、只需调用 AF_DataRequest。

    此致、
    Ryan