This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:Zigbee 3路由器至 Zigbee HA 协调器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, LAUNCHXL-CC26X2R1, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1117593/launchxl-cc26x2r1-zigbee-3-router-to-zigbee-ha-coordinator

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他部件:CC2531Z-stack

您好!

要让 Zigbee 3路由器加入 Zigbee HA 协调器、我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、它应该向后兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法连接它们。 协调器是 CC2531 USB 软件狗、路由器是 launchxl-cc26x2r1。 我知道协调器已连接到其他具有 ZigBee 3的器件、但我无法理解为什么它没有连接到我现在拥有的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    您需要将 requestNewTrustCenterLinkKey 设置为 false、因为 Zigbee HA 不支持 TC link 密钥更新。  您可以参考 类似的 E2E 主题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 将 requestNewTrustCenterLinkKey 设置为 false,但它仍然无法连接。 我还更改了通道、因为它们不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保出厂重置所有设备并配置了相同的信道、然后提供调试失败过程的监听器日志。  确保 HA 协调器在尝试将节点接入网络时已启用允许加入。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指定在 CC2531和 LAUNCHXL-CC26x2R1上使用哪种 Z-Stack? 您能否提供监听器日志来检查此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道其他 Zigbee 3设备已连接到 HA 协调器、因此不会出现故障。 我在恢复出厂设置后尝试过、但没有任何结果。

    我将使用为 CC2531的 launchxl-cc26x2r1和 Zstack-home 提供的最新 SDK。

    目前、我无法提供监听器日志。 我打开了另一个线程来修复我在监听器中遇到的问题。 当我启动并运行它时、我将发送监听器日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、您为什么要评估过时的 Z-STACK-HOME 解决方案?  Zigbee 3.0网络能够允许 HA 设备 加入其网络。  升级 ZC/ZNP 比降级加入器件更好。

    HA 网络所基于的通道是什么、在 Z-Stack 中为 CC26X2R1器件选择了哪些主要通道?  您是否曾尝试调试 SimpleLink SDK 项目以获得有关加入过程失败原因的更多线索?  您是否能够通过 UART 终端连接或 MT 接口从 CUI 收集任何信息?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、我在几个月前开始实习的公司仍然使用  Z-STACK-HOME、我的任务是让两个 ZigBee 3器件通过他们创建的定制应用进行通信(您帮助我的另一个线程: LAUNCHXL-CC26X2R1: 在 AF 命令2 - Zigbee 和 Thread 论坛- Zigbee 和 Thread - TI E2E 支持论坛中无路由器响应)。 他们告诉我尝试将 Z3路由器连接到 Z-HA 协调器、以查看哪个电路板不能正常工作、因为他们在网络上使用了 Z3时钟、并且通过他们的应用程序工作正常

    网络在通道15中形成、我已将 Z3器件修改为在该通道中工作。 我已经尝试过调试、但没有结果。 当我实施 MT 时、当我尝试通过 PuTTY 访问它时、CUI 不起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先应导入默认 ZR 示例(即不导入 MT 或 CUI 备用)、更改 请求 NewTrustCenterLinkKey 和主通道、恢复所有设备的出厂设置、启用允许加入/打开网络以及委托 ZR。  监听器日志将帮助确定问题所在。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、它自行解决了问题。 因此、我会将您建议的答案视为正确答案、并提醒您检查器件是否在相同的通道上运行。

    谢谢!!!