Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 Z-stack
这是本主题的直接延续: LAUNCHXL-CC26X2R1:在 AF 命令处没有路由器响应- Zigbee 和 Thread 论坛- Zigbee 和 Thread - TI E2E 支持论坛
我 现在已将 ZCL_CLUSTER_ID_General_ON_OFF 设置为输入和输出集群。
我还禁用了绿色电源、因为它没有使用、并添加了 bdb 通信、它自动执行绑定。
我在 zclSampleSw_processAfIncomingMsgInd 函数中添加了以下行:
if (afMsg.cmd.DataLength = 3 && afMsg.clusterid = 0x06){
zclSampleSw_DstAddr.addrMode = afMsg.srcAddr.addrMode;
zclSampleSw_DstAddr.endpoint = afMsg.endpoint;
zclSampleSw_DstAddr.addr.shortAddr = afMsg.srcAddr.addr.shortAddr;
Zstackapi_getZCLFrameCounterReq (appServiceTaskId、&rsp);
zclGeneral_SendOnOff_CmdToggle (SAMPLESW_EndPoint、&zclSampleSw_DstAddr、0、rsp.zclFrameCounter);
因此、当我从 ZR 切换继电器时 、ZC 中的 LED 会亮起、但我仍然没有得到它接收到命令并打开 LED 的响应。
这似乎只是 AF 命令上的问题、例如、我始终从 ZDO 命令获取响应