This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (CC2562P)当设备加入时、无法接收到传输密钥。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1117583/cc2562p-don-t-receive-the-trasport-key-when-device-joins

主题中讨论的其他器件:CC2531EMK

您好!

我有一个 CC2531EMK 子卡、我偶尔会使用它来监听。

问题是加密我需要网络密钥的流量、但当我使设备加入网络时、我不会接收任何传输密钥数据包、仅接收关联请求。

真的不知道这可能是什么原因。

我添加了所有 TC Link 密钥和内容、但仍然没有。

固件:ZBoss Sniffer

软件:Wireshark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果设备已重新加入网络,您将无法获得传输密钥。 确保完全移除器件并从头开始将器件加入 Zigbee 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加入的器件是新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试将协调器恢复出厂设置为再次测试、是否可以附加监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sniffer.rar

    这是监听器日志。 通道15。 Wireshark 文件和 ubiqua 文件。我加入了温度传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记提一下:固件 ZBoss Sniffer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好像遇到了与我相同的问题。  

    您现在应该做的是找到一个新设备来检查它是否可以加入网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是要尝试加入与温度传感器不同的器件吗?

    我可以尝试使用恒温器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也不要获取运输钥匙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、您应该找到另一个终端设备、并尝试允许它加入网络、以查看您是否获得了传输密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过配对 NodOn 设备、我收到了传输密钥。 恒温器和温度传感器可能是 HA 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我接收到传输密钥时、看起来非常随机。

    重置后、再次尝试加入 NodOn、但未收到收发密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许钥匙已经过运送、但您无法嗅探数据包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    监听器日志中有问题的设备的短地址是什么?  您是否在 ZNP/ZC 器件上调试了 ZDSecMgrDeviceJoin->ZDSecMgrSendNWKKey?  设备是否发送网络中确认的数据请求/数据包?  您的监听器与 ZNP/ZC 的距离有多近?  您的监听器可能会丢失 信任中心序列号指示的数据包。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用静态网络密钥编译新的 ZStack 固件、我修复了这一问题