This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:ZDO_LEASE_IND

Guru**** 2969700 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1117620/cc2531-zdo_leave_ind

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好!!

我在将门传感器与协调器(使用 CC2531 USB 软件狗)连接时遇到问题  

传感器在    ZDO_Mgmt_permit_join_Req 之后发送 ZDO_leave _IND。

我找到了一篇相关文章,但遗憾的是它不起作用: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/311838/zdo_leave_ind-after-zdo_mgmt_permit_join_req

接下来我该如何操作以使终端设备不离开?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用监听器检查无线传输的确切情况并附加监听器日志? 顺便说一下、您可以尝试恢复出厂设置门传感器以再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CC2531_5F00_sniffer.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的监听器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据监听器日志、当设备发送尝试加入的信标请求时、协调器不会启用允许加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也意识到了这一点、但不明白为什么它仍然适用于烟雾传感器、协调器的 NWK 和门传感器似乎不兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您启用允许加入、则门传感器无法加入? 如果是、您能否提供相关的监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的热情!!

    以上压缩文件是我使用门传感器监听的文件。

    我有问题:如何在 Z-tool 2.0上检查安全密钥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我回复的、在您之前的监听器日志中禁用了"允许加入"。 这就是您的门传感器无法加入的原因。 如果您有监听器日志、在其中启用了允许在协调器上加入、但设备无法加入、请将其附加到我以再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Ubiqua 无法解密 permit_join_request 命令是因为它们与安全密钥不兼容。

    我应该如何对其进行解码或检查我的安全密钥 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将工厂新设备加入到监听器捕获的协调器中、监听器也将捕获网络密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../smoke_5F00_sniffer.rar

    这是我使用烟雾传感器监听的内容。 您可以看到来自协调器的命令不是解密的。

    接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的门传感器在出厂时已重置并从头开始加入网络、协调器应发送网络密钥、如监听器日志中的以下屏幕截图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Motion_5F00_Sensor_5F00_sniffer.rar

    当我尝试允许运动传感器加入网络时、也会发生同样的情况。

    几 秒钟后、终端设备离开网络  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指定作为协调器在 CC2531上运行的 Z-Stack 版本? 您还能指定运动传感器和门传感器的 Z-Stack 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 Z-堆栈3.0.2的 ZNP 项目用于协调器。 运动传感器和车门传感器由不同品牌购买、因此我不确定是哪个版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指定运动传感器和门传感器的品牌? 还是拍摄一些照片来展示您的运动传感器和门传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运动传感器:Sonoff snzb-03.

    门传感器:Sonoff SNZB-04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑它们是 Zigbee HA 器件。 请使用 false 参数发送 APP_CNF_BDB_SET_TC_require_key_exchange、并启用允许加入以允许器件再次加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!!

    它帮助我解决了我的问题。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yi Kai Chen!!

    我有疑问。

    如果我仍想保持密钥交换请求过程。
    您认为我接下来应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会在 ZHA 器件加入后尝试禁用它。