您好!
我正在尝试在项目中实施 MT 界面。 我按照 TI 提供的说明进行了操作、但在编译工程时会出现以下错误
1.说明位置路径类型资源
未解析的符号 UART2_CONFIG、首先在 C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/SOURCE /ti/drivers/lib/ccs/m4F/drivers_cc26x2.a 中引用 C/C++问题 ZC_SW_TEST
2.说明位置路径类型资源
未解析的符号 UART2_COUNT、首先在 C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/drivers/lib/ccs/m4F/drivers_cc26x2.a 中引用 C/C++问题 ZC_SW_TEST
我发现绕过这些错误的唯一方法是在 syscfg 中同时启用 UART 和 UART2、而不是仅启用 UART。 这是应该发生的事情吗? 如果没有、如何解决?
我使用的是 zc_switch 示例、除了 MT 实现之外、没有任何改变。
我还在使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29。