This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (CC2562P) TC_DEV_IND、其中 PermitJoin 的值为0秒。

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1117210/cc2562p-tc_dev_ind-with-permitjoin-with-value-0-seconds

您好!

我想知道我是否运行值为0秒的 ZDO_permit_join 命令、我是否仍然获得 TC_DEV_IND 数据包、或者我应该不从 ZED 接收任何数据?

BR、

Luca Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未启用允许加入、则不应从新设备接收 TC_DEV_IND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    如果在 ZC 上禁用了允许加入、则不应 出现任何 ZDO_TC_DEV_IND 消息、因为 信任中心不应允许设备加入网络。 此消息只会在协调器/信任中心设备上出现。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣。 尽管允许加入超时设置为零、但我仍会继续获取它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    APP_CNF_BDB_START_TUSING 还将重置 BDBC_MIN_TUSING _TIME、这会影响许可加入持续时间。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么解决方法吗? 因此、我可以使用允许加入值:0秒来关闭网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过将允许加入时间设置为0来关闭网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑一种有关 Ryan 所说的话的权变措施。 我认为由于一些外部影响、网络无法关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当新设备加入网络时、它通常会广播管理许可加入请求、该请求将重新启动许可加入计时器。  可以使用 应用程序中的 zstackmsg_CmdIDs_dev_permit_join_IND 来监视这些命令。  如 YKY 所述,手动将 ZNP/ZC 上的允许加入时间设置为零将阻止更多设备加入网络。

    此致、
    Ryan