This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (CC2562P) ZDO_BIND_RSP 状态值= 0x84。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1116036/cc2562p-zdo_bind_rsp-status-value-0x84

主题中讨论的其他器件:CC2531EMK

您好!

执行 ZDO_BIND 请求后、我获得0x84作为返回状态。 在任何地方都找不到该状态代码的含义。

这意味着什么?  

另外:我有 CCS 并打开了 ZNP 项目、在哪里可以找到各种状态代码?

BR、

Luca Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZCL_STATUS_UNSUP_MANU_General_command 0x84

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它背后的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我展示有关您在哪里看到此返回代码的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将会立即从终端屏幕截图。

    该值是返回 ZDO_BIND 请求的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还建议您使用监听器检查无线传输过程中发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个 Danfoss 恒温器、我在群集0x0201中运行与它的绑定。

    这些是信息(您可以看到数据包构建正确)

    BIND PACKET: fe 
                 17 
                 25 21 
                 e0 74 <-- network address
                 9 c2 d9 e5 ff 5f d1 4c <-- Serial of the danfoss
                 1 <-- SrcEp
                 1 2 <-- Cluster
                 3 <-- Addressing Mode
                 fe 1b c3 24 0 4b 12 0 <-- Coordinator IEEE 
                 1 <-- dstEp
                 16 
    Serial: 4c d1 5f ff e5 d9 c2 9  <--- Serial of the danfoss thermostat
    coordinatorIeee: 0 12 4b 0 24 c3 1b fe <--- serial of the dongle.
    

    值得注意的是、即使我在协调器 IEEE 中写入所有零、我也会获得相同的状态0x84。

    我真的不知道会出现什么问题。

    很遗憾、我无法设置监听器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、软件狗上的固件是从 SDK 6.0的 ZNP 项目编译的、更改了网络超时值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Zigbee2MQTT 固件时、它可以正常工作。 现在、SYSCFG 中的变化如何导致这种情况呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保您的 ZNP_cnf.opts 中包含"-dm_ZDO_FUNC"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在 MT_ZdoBindRequest 中设置断点、以调试为什么它在 ZNP 项目中返回0x84。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该怎么做? 我使用闪存编程器2在 sonoff 软件狗上刷写固件、然后使用 Java 与其通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应使用 CCS 调试函数下载 ZNP 并将其连接到调试。 我建议您在调试 ZNP 时使用 Ztool 作为主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2562P 通过 CP21xx Silicon Labs Bridge 进行连接、因此 Z-Tool 无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到它通过 CP21xx 进行连接会导致它无法正常工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x84也可以将 ZDP_NOT _SUPPORTED 表示为 ZD_PROFILE.h 中定义的 ZDO 状态值、这意味着不支持可选功能。  绑定请求参数无效或 目标节点不支持正在请求的绑定。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是很了解自己、但 ZTool 连接到 CC2531EMK、但我的 Sonoff 软件狗不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常奇怪的是、当我第一次加入阀门时、绑定成功、但它不再起作用。 这意味着这些参数和节点是正确的并支持绑定请求。 我还检查了数据包的结构、一切看起来都不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在使用此类软件狗时遇到很多问题、为什么您仍想使用此类软件狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我的老板强迫我使用这个、老实说、它比竞争对手更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果绑定已经创建一次,那么为什么要尝试另一个绑定请求?  该阀可能需要恢复出厂设置、否则它不支持在同一端点/仪表盘上进行多个联结。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值得注意的是、在第一次加入时、我可以发送尽可能多的绑定请求、而不会失败、 但是、一旦我拔下加密狗并再次连接、就会通过 BDB 试运转(网络转向)重新启动网络。绑定请求会引起错误0x84。 重置后、阀门可能不允许再出现任何反弹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在重新绑定之前、您应在出厂时重置阀门或尝试 ZDO_UNBIND_REQ。  如果所有绑定信息相同(即源/目标 IEEE 地址和终结点未更改)、则绑定可能仍然有效、并且不需要重新绑定、因此会出现错误。

    此致、
    Ryan