This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:无法获取终端设备报告消息

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-can-not-get-end-device-report-messages

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:CC2652R

你(们)好

我不熟悉 ZigBee。 我想使用 LAUNCHXL-CC2652R1作为协调器、因此使用 CC2652R_Coordinator 20220219.hex 对其进行刷写、并使用 Z-Tool 对其进行控制。

要获取基于 https://sunmaysky.blogspot.com/2017/02/use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html?m=1 和 https://sunmaysky.blogspot.com/2015/10/how-to-do-device-binding-from-ti-ztool.html 的终端设备报告消息(它是一个多传感器、包括运动、温度、湿度和光)、我将执行日志文件(/sbc-file/_key/communityserver-discussions -components -files/158/Z_2D00_Tool.rtf)中提供的步骤。

我获取终端设备报告消息的步骤是否有任何错误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我这么做了、但我将再次这么做并将日志发送到这里。

    但是、您能否检查我的日志文件并告诉我我我是做了什么错误、还是错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难检查 Ztool 日志以找到问题。 请再次执行测试、并附上 Ztool 日志和监听器日志、以便我们可以尝试检查到底发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我 很快会发送它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了您 的 Z_2D00_Tool.rtf。 我怀疑您在绑定请求 SrcAddress:0x3C6A2CFFFED14603中使用了错误的字节顺序。 您可以尝试反转 SrcAddress 的 endien 编码器以查看它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Z-Tool 和 Wireshark 日志文件。/CFS-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/158/4784.logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="91835" URL"/support/wireless-connectivity/ZigBee-thread-group/ZigBee-and-thread/f/ZigBee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-can-not get-end-device-report-messages/4134227#4134227"]i 已检查您 的工具。我怀疑您在绑定请求 SrcAddress:0x3C6A2CFFFED14603中使用了错误的字节顺序。 您可以尝试反转 SrcAddress 的 endien 编码器以查看它是否起作用。

    我刚才看到了你的回复、我将尝试反向排序并通知你结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在监听器日志中、没有通过无线方式发送绑定请求。 当您使用 SrcAddress 的相反顺序进行测试时、还请使用监听器进行检查。 如果您仍然无法使其正常工作、请附加新的监听器日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91835" URL"~/support/wireless-connectivity/ZigBee-thread-group/ZigBee-and-thread/f/ZigBee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-can-not get-end-device-report-messages/4134274#4134274]"、在无线监听器请求中未发送绑定日志。 当您使用 SrcAddress 的相反顺序进行测试时、还请使用监听器进行检查。 如果您仍然无法使其正常工作、请附加新的监听器日志。

    我检查了相反的顺序、没有变化。 我不认为 SrcAddress 的端序错误。  
    /resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/158/hex_2D00_to_2D00_dec.JPG 
    /resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/158/ztool_2D00_bind.JPG

    BindAddr 可能是印度顺序错误的? 我将检查此信息并通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91835" URL"~/support/wireless-connectivity/ZigBee-thread-group/ZigBee-and-thread/f/ZigBee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-can-not get-end-device-report-messages/4134274#4134274]"、在无线监听器请求中未发送绑定日志。 当您使用 SrcAddress 的相反顺序进行测试时、还请使用监听器进行检查。 如果您仍然无法使其正常工作、请附加新的监听器日志。

    [~引脚 userid="526593" URL"/support/wireless-connectivity/ZigBee-thread-group/ZigBee-and-thread/f/ZigBee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-can-not get-end-device-report-messages/4134280#4134280"]

    我检查了相反的顺序、没有变化。 我不认为 SrcAddress 的端序错误。  
    /resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/158/hex_2D00_to_2D00_dec.JPG 
    /resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/158/ztool_2D00_bind.JPG

    BindAddr 可能是印度顺序错误的? 我将检查此信息并通知您。

    [/报价]

    没有变化! 您能给我一个绑定请求示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91835" URL"~/support/wireless-connectivity/ZigBee-thread-group/ZigBee-and-thread/f/ZigBee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-can-not get-end-device-report-messages/4134274#4134274]"、在无线监听器请求中未发送绑定日志。 当您使用 SrcAddress 的相反顺序进行测试时、还请使用监听器进行检查。 如果您仍然无法使其正常工作、请附加新的监听器日志。

    我检查了所有可能的订单!  /sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/158/orders.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91835" URL"~/support/wireless-connectivity/ZigBee-thread-group/ZigBee-and-thread/f/ZigBee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-can-not get-end-device-report-messages/4134274#4134274]"、在无线监听器请求中未发送绑定日志。 当您使用 SrcAddress 的相反顺序进行测试时、还请使用监听器进行检查。 如果您仍然无法使其正常工作、请附加新的监听器日志。

    这些日志(/sbc-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/158/4784.logs.zip)是通过此设置生成的(https://sunmaysky.blogspot.com/2015/10/how-to-do-device-binding-from-ti-ztool.html)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    最新 Wireshark 日志中的数据包已加密、因此无法进一步分析您尝试完成的任务、因为无线绑定请求和响应仍然没有可用的证据。  我注意到您已使用与终端设备的群集列表匹配的群集列表注册本地端点。  这是不正确的格式、因为来自远程设备的 In 群集(服务器)应绑定到本地设备上的 Out 群集(客户端)以进行属性报告。  请注意、休眠式终端设备不会接收任何广播消息、如果终端设备在分配的时间内未发送数据请求、则消息将间接超时。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayn。 感谢您的回复。
    为什么我们应该看到无线绑定请求和响应? 我只有一个协调器和一个终端设备。 因此、正如我所知、终端设备的父设备需要处理绑定请求、这里是协调器本身!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我已经使用此 https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/3.20.00.68/exports/docs/zigbee/html/zigbee/packet_sniffer.html 设置了监听器、但我将对此进行仔细检查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="526593" URL"~/support/wireless-connectivity/ZigBee-thread-group/ZigBee-and-thread/f/ZigBee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-cand-l-get-end-device-report-messages/4134280#4134280"]印度引脚可能是错误的/错误的。]

    [引用 userid="114053" URL"~/support/wireless-connectivity/ZigBee-thread-group/ZigBee-and-thread/f/ZigBee-thread-forum/1115586/launchxl-cc26x2r1-can-not get-end-device-report-messages/4134134362#41341362"]我注意到您已注册的与本地群集端点匹配的器件列表。  这是不正确的格式、因为来自远程设备的 In 群集(服务器)应绑定到本地设备上的 Out 群集(客户端)以进行属性报告。  请注意、休眠式终端设备不会接收任何广播消息、如果终端设备在分配的时间内未发送数据请求、则消息将间接超时。[/QUERP]

    这三个问题(BindAddr endian 顺序、错误的输入/输出集群和请求端器件睡眠时间)是我的问题! 谢谢、先生!