This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (CC2562P)如何编译固件以更改 MAC 过期超时。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1115622/cc2562p-how-to-compile-firmware-to-change-mac-expire-timeout

主题中讨论的其他器件:CC1352P、 UNIFLASH

您好!

我有一个 SonOff CC2562P 软件狗、我想在定制固件上刷写该软件狗。 我想将网络消息间接超时延长到2分钟。 不知道要下载什么项目、如何更改它并编译以在软件狗上刷写它。

BR、

Luca Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以将 ZNP 项目用于 CC1352P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的不知道如何实现它。 下载项目的位置、查找编译的十六进制文件的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果安装 SDK 6.10、则可以从 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29\examples\rtos\CC1352P_2_LAUNCHXL_Zstack\ZNP\tirtos\ccs 中导入 CC1352P ZNP 项目。  如果您下载 Zigbee、3_0_Linux_Gateway_1_0_1、预编译的 CC1352P 十六进制 CC1352P2LP_GW_ZNP_UART.hex 可在 Zigbee、3_0_Linux_Gateway_1_0_1文件夹中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更改 SYSCFG 文件中的值、然后构建项目、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于 SonOff CC2562P 软件狗原理图、但我想您必须对其进行修改才能实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    没错。  然后、您需要使用 CCS、Uniflash 或闪存编程器2将输出映像编程到器件上。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到编译的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出十六进制文件将位于 CCS 工作区内 ZNP 项目的默认文件夹中。  例如、在我的系统上、它将是 C:\Users\a01234567\workspace_v11\ZNP_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs\default\ZNP_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs.hex

    此致、
    Ryan