This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:带 PWM 的 RGB 光(可调光)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1114691/cc2530-rgb-light-with-pwm-dimmable

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、社区

我正在尝试使用 CC2530 (E18-MS1-PCB)构建廉价的 Zigbee 3.0 RGB 控制器。 目标是通过 Alexa 对其进行控制。

为此、我使用 Z-Stack 3.0.2 (IAR Workbench 10.40.1)。

我运行了 SampleLight、可以通过 Alexa 切换 LED。 但是、调光不起作用、我不确定如何集成颜色、因此所有3个 LED 都是如此。

有人可以在这里帮助我吗? 是否有更好的可与 RGB 配合使用的示例项目?

我期待听到您的提示。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从  https://www.ti.com/tool/Z-STACK-ARCHIVE 下载 Z-STACK-LEIGHTING 以检查光源示例、了解它如何设置 PWM 来控制 RGB LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    您应该确认 ZCL_LEVEL_CTRL 是由 Project Properties -> C/C++ Compiler -> Preprocessor -> Defined symbols 定义的。  这将导致器  件标识为 ZCL_HA_DEVICEID_DIMMable_LIGHT、并在传入的集群列表中包含 ZCL_CLUSTER_ID_GEN_LEVEL_CONTROL。  此外、最好设置 数据包监听 设备、并进一步了解基于 Alexa 的网关如何发送调光命令。  您可以参考 Z-STACK-LIGHTING 的 ZCL 解决方案、但请尝试保持符合 Zigbee 3.0规范。  

    此致、
    Ryan