Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310
大家好!
我想构建 一个无线通信系统、要求如下。
・应用:在电机旋转变压器和控制板之间传输正弦/余弦信号
・传输信号: SIN/10V/10kHz、 SIN/10V/10kHz、 SIN/10V/10kHz、SIN/10V/10kHz、共3个信号
上述信号 与下图2中的信号相似。
黑色 sin 信号 从控制板传输到电机旋转变压器、以激发 电机旋转变压器线圈 R1-R2中的磁通量、如 图1所示。
蓝色和红色 正弦/余弦信号 从电机旋转变压器传输到 控制板、这些信号在线圈 S1-S3和 S2-S4中激发、 如图1所示。
我从未构建 过无线通信系统。 我的问题如下。
1)是否有 无线通信模块来传输上述正弦/余弦信号?
所有传输方法都可以、例如 ZigBee、蓝牙、WiFi 等
2)如果没有 无线通信模块 来传输上述信号、您能否告诉我如何构建无线通信系统来实现上述目的?
为了实现出色性能、我将考虑以下系统。 您能不能告诉我、如果可能、可以使用什么芯片?
・发送方: 旋转变压器正弦/余弦信号 A/D 转换--> 纠错 --> ZigBee、BT,WiFi 传输
・接收器端: ZigBee、BT、WiFi 接收信号-->信号恢复 --> D/A 转换--> 控制板
当然、 发送器与接收器侧 之间的延迟很短。
非常感谢您的帮助。
谢谢!