This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC2562P]灯泡已断开连接、但未出现错误

Guru**** 2971610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1113236/cc2562p-light-bulb-disconnected-but-get-no-error

您好!

我有一个有点小但很烦人的问题。

该网络由协调器 Danfoss 恒温器、Ikea Tradfri 路由器、灯泡调光器 E27 Ikea Tradfri 以及其他一些我们不需要真正关心的小设备(窗户控制设备、灯泡传动器等)组成。

我编写的系统会根据器件类型定期发送对某些属性的读取、作为一种重新同步/轮询机制。  

问题如下:如果我在恒温器上发送一个已占用的_加热_Setpoint 属性读取、并且这个属性已断开连接、则我会收到一条 MAC 过期消息、该消息是正常的、 但是、当我尝试读取灯泡的开/关状态时、我不会得到任何回报、没有错误;同时、如果我在一个灯泡上发送切换命令、我会按预期得到一个 NWK_NO_route 错误。 无法理解这种行为的原因。

如果有任何关于该问题的问题、我将在这里回答。

固件:ZStack 3.X.0

BR、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我无法设置监听器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有监听器、就很难理解这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行一些挖掘后、我发现了一个串行端口故障、我修复了该故障、现在我接收到 AF_DATA_CONFIRM、状态为0xCD (无 NWK 路由)