This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:库 n 和#39;t 为窗口传感器获取 ZDO_SIMPLE_DESC_REQ

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1112375/cc2531-couldn-t-get-zdo_simple_desc_req-for-window-sensor

器件型号:CC2531

您好!

我尝试获取有关窗口传感器的简单说明、因此我尝试发送 带有网络地址但有错误的 ZDO_SIMPLE_DESC_REQ 命令。

请帮助我查找窗口传感器的配置文件 ID、设备 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何发送 ZDO_SIMPLE_DESC_REQ 命令? 除了网络地址之外、您还需要分配正确的端点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    监听器和终端日志将帮助黄和我解决您的问题。  您可以咨询 ZCL 规范 或产品制造商、了解有关窗口传感器功能的更多信息。

    此致、
    Ryan