This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:CC2652PSIP ZigBee 协议定制

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2430, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1112200/cc2652psip-cc2652psip-zigbee-protocol-customization

器件型号:CC2652PSIP
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackCC2430SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
您好! 

下面是 ZigBee 的前导码


我们的 PHY 层需要更改前导码#1和/或 SFD 字节。

是否可以在该模块中以这种方式配置协议?

供参考我们目前使用非常旧的 CC 系列1、这是可能的、但它会慢慢变得昂贵和过时。


此致、
Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    前导码和 SFD 对于 IEEE 802.15.4 PHY 是静态的、因此无法为 Z-Stack 项目进行配置。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。

    感谢您的回复。  

    由于某种原因、多年前决定在那里更改某些内容、我正在寻找替换项。

    CC2430允许手动执行此操作:

    也许您知道哪种现代器件可用作替代器件?

    此致。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个字节是符合 IEEE 802.15.4规范的长度、Zigbee 协议是根据该规范创建的、TI 的 Z-Stack 解决方案是为符合 Zigbee 标准而构建的。   您可以在 Z-Stack 3.0.2 (CC253X 器件)或 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 中评估更改 mac_spec.h 常量的影响、但这尚未在内部进行测试。  如果您发现 IEEE 208.15.4 MAC/PHY 阻止了此操作、则必须使用专有射频模式来更改前导码长度。

    此致、
    Ryan