This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:发出 ZDP Parent_annce_rsp 命令

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1111931/cc2652p-issue-of-zdp-parent_annce_rsp-command

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

Parent_annce 和 Parent_annce_rsp 均通过广播发送。 我们知道、APS 广播的最大有效载荷为82字节。 但是   、z-stack(SDK6.10)中 Parent_annce_rsp 命令的最大子级为10、并且会花费83字节的 APS 有效载荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    感谢您的报告。   Parent_annce 的最大值为82字节、在 ZDP_BUF_SZ 限制范围内、但是 Parent_annce_rsp 为返回状态添加了一个额外的字节。  我将向软件开发团队报告这一点、同时、虽然不建议增加 ZDP_BUF_SZ 、因为从您之前的 E2E 线程参与开始 、您可以将  MAX_PARENT_ANNCE_SAUild 降低 到9。  目前的理想解决方案是不广播 Parent_annce_rsp。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我认为 Zigbee Alliance 并没有很好地设计此命令。 "儿童人数"成员 是不必要的。  可以 根据有效载荷大小计算子数量。 这可以使 Parent_annce_rsp 占用10个子项