This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:CC2652RB 的固件

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2652R, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1126710/lp-cc2652rb-firmware-of-cc2652rb

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RBCC2652RSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好!

 我已经有用于 CC2652R 的固件。能否使用此固件在 CC2652RB 中上传。可以使用它。请帮帮我。 我阅读了两个数据表、它们具有相同的功能。请确认我是否可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕您无法在 CC2652RB 和 CC2652R 上使用相同的二进制文件。

    您应该重新编译 CC2652RB 的程序。

    如果您需要更多指导、请告知我们、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clement、

    请指导我如何在 CCS 中为 CC2652RB 重新编译 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在最新 SDK 中有针对 CC2652RB 的专用示例 dev.ti.com/.../node