This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:S 频带解决方案2.2GHz

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1127383/cc2520-s-band-solution-2-2-ghz

器件型号:CC2520

您好!

是否可以解锁此芯片上的2.2 GHz 频带?  

我们不是商业用户、因此可以分配此频率

如果没有、您可以建议对采用 PSK 调制的2.2GHz S 频带收发器使用某种器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Povilas:

    此 CC2520的射频频率范围为2394-2507MHz。 因此、无法解锁此芯片上的2.2 GHz 频带。

    此致、
    Ryan