This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:使用 CC2652P1F 编译工程的哪个文件夹文件

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1128359/cc2652p-which-folder-file-using-of-build-project-for-cc2652p1f

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:CC1352P

您好!

  我将 LaunchPad CC26X2R1_LAUNCHXL 用于外部目标作为 CC2652P1F、我不知道 CC2652P1F 的示例使用了哪个文件。 请指导我如何选择 SDK 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 CC1352P_2_LAUNCHXL 文件夹下的示例作为应用的基础。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不知道使用哪一个文件适合 cc2652P1F 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例\RTOS\cC1352P_2_LAUNCHXL_ZStack 下提供了一些示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我构建项目并刷写 CC2652P1F、但器件未被添加和控制、我找不到错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 CCS 进行调试、它能否在 main 函数处停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CCS 中编译工程、然后从工程中提取十六进制文件我使用十六进制文件刷写 CC2652P1F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您构建并运行了哪个示例? 您是否根据自己的原理图修改示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 CC2652P1F 运行并构建 ZNP 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 ZNP、则需要使用其他主机应用程序(如 ZTool)来运行应用程序。 测试 ZNP 时是否使用 ZTool 或其他主机应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在自己的应用程序上进行了测试、我运行协调器作为网络、但模块不会与协调器配对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用程序和 ZNP 是否充当协调器? 如果是、您是否在协调员上启用了"允许加入"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的应用程序充当协调器、我还启用"允许加入"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您加入网络的设备是什么? 是否确定设备发送信标请求以扫描和加入网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我的印象是、   上周您进行了正常设置(至少使用 CC2652P ZNP 启动 Zigbee 网络)、因此您的应用程序必须存在单独的问题(即不是 Z-Tool)、这会导致问题的发生。  自上一个 E2E 主题以来、您是否进行过任何硬件更改?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开/关模块并发送联合网络请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了预定义符号中的最大器件表50 int0 99  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您设置监听器、以检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将检查并通知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试启动修订的固件并形成新网络之前、请确保在出厂时重置器件或擦除所有存储器并重新编程。

    此致、
    Ryan