This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:LP 射频性能

Guru**** 2960000 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1127112/launchxl-cc26x2r1-lp-rf-performances

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好、香榭丽舍

是否有任何 LAUNCHXL-CC26X2R1 文档总结了在 Launchpad 上测量的2.4GHz 频带射频性能?

此类信息可用于比较 TI 测得的值与 TI 保持的测量值

谢谢!

此致、

吉列拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 恐怕我们只有数据表中提供的 EM 板数据。

    他们的任何内容是您正在寻找的特定内容吗?

    此致