This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:晶体32.768kHz 替代现有设计

Guru**** 2849820 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1128966/cc2630-crystal-32-768khz-alternatives-for-an-existed-design

器件型号:CC2630

大家好、团队、

我们需要您帮助解决客户的以下问题。 下面是一个问题。

 我们 对在 CC2630的现有设计中使用32、768kHz 晶体的不同供应商有疑问。 因为我们愿意扩展32.768kHz 晶体的供应商列表。

我们希望根据您对第二源晶振是否适合用于 CC2630 ZigBee 的经验、向您提出您的意见并提供支持。 晶振比较表将按如下方式列出:

 

 

[原部件]FC-135 32.7680KA-AG0

ABS07-32.768kHz-7-T

830108488401 (LFXTAL084884)

X1A000161xxxx16 (FC3215AN 32.768000 7 +20.0-20.0)

 

制造商

Seiko Epson

ABRACON

Wurth Elektronik GmbH

Seiko Epson

封装(mm)

3.2L * 1.5W

(毫米)

3.2L * 1.5W

(毫米)

3.2L * 1.5W (mm)

3.2L * 1.5W

(毫米)

频率

32.768kHz

32.768kHz

32.768kHz

32.768kHz

频率容差(ppm)

±20

±20

±20

±20

工作温度

-40°C 至+85°C

-40°C 至+85°C

----------

-40°C 至+105°C

營業額溫度

20°C 至+30°C

20°C 至+30°C

20°C 至+30°C

25±5

负载电容

7pF

7pF

7pF

7pF

分流电容

1pF

1.2pF

1.5pF

1.6pF

串联电阻(Ω)

70公里

70公里

70公里

50K

老化(ppm)

±3.

±3.

±3.

±3.

数据表

数据表

数据表

数据表

数据表

此外、如果 替代晶体非常适合、我们将检查 CC2630的规格。 幸运的是、这些替代产品似乎符合数据表中提到的 TI 要求。

非常感谢您的参与。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    CC2630  kΩ kΩ 表中32kHz 晶体的重要参数包括小于100k Ω(首选30k Ω)的 ESR 等效串联电阻和介于6pF 和12pF 之间的 CL 晶体负载电容、所有提供的晶体似乎都符合这些参数。  您还可以查看 《硬件配置和 PCB 设计注意事项指南 》中的晶体建议。

    此致、
    Ryan