Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 Z-stack
我使用 SDK 开发 cc2652p zed 器件。
我发现用这种方式更改使用 API 的轮询率是有效的。 但是、在运行一段时间后(器件长时间发送 dataRequest 时)、器件的功耗并未降低。 在正常条件下、器件的功耗约为5ua。 观察到、在器件根据长间隔发送 dataRequest 后、功耗无法恢复到正常水平、即大约3 ~ 4mA。
我使用 API 自定义轮询率。 源代码如下:
|
ZStack_sysConfigWriteReq_t req; memset (&req、0、sizeof (Zstack_sysConfigWriteReq_t)); |
由于产品要求、需要在设备运行期间更改轮询率(数据请求的短间隔为0.5秒、长间隔为27分钟)。
我认为器件的功耗可能与调用 API 来设置轮询率有关。 我想知道使用 API 自定义轮询率的正确方法。 是否有任何示例代码?
谢谢~