This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:路由器到协调器跳数

Guru**** 2872360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1129507/cc2530-router-to-coordinator-hops-count

器件型号:CC2530

您好!


我们部署了多个网络、每个网络包含一个 ZNP 协调器和~40个路由器。

问题:

a)我想知道  当 ZNP 协调器从路由器接收数据包时、网络中将有多少个跃点。

B)是否有任何方法可以查找跳数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 ZDP_MgmtLqirq()获取邻居列表, 使用 ZDP_MgmtRtgReq()获取路由表,并使用这些信息了解路由详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南都、

    如果您要创建一个专有网络、确定每个节点的行为、 然后,您可以定义一个公共半径,以便在 ZC 上接收到传入消息时,可以通过评估半径的减量来推断传输消息所需的跳数。  一些数据包监听器解决方案(如 Ubiqua)可以提供网络拓扑的可视化效果、以进一步推测需要多少跳。  还有诸如 NWK_MAX_DEVICE_LIST/MAX_ANEL_ENTERINES 之类的堆栈定义、可帮助确定可与单个节点关联的器件数量。  否则,由 YK 建议的网络发现是最佳解决方案。

    此致、
    Ryan